This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21222-Q1:DIS 引脚上的内部电阻器

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21222-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455426/ucc21222-q1-internal-resistor-on-dis-pin

器件型号:UCC21222-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

当 VCCI=3.3V 时、DIS 引脚上无外部电阻器/电路、为什么 DIS 引脚上的电压为2.5V、而不是3.3V? 除了90千欧姆上拉电阻器外、DIS 引脚内部是否有任何下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    感谢您的提问。 我们的团队于12月24日和12月25日因美国度假而不在办公室。 请预计我们在假期期间(12月24日至1月2日)的回复会出现延迟。   

    感谢您的耐心等待、

    Luowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfie:

    PCN 之前的 UCC21222-Q1将具有内部下拉功能、PCN 之后的 UCC21222-Q1将具有内部上拉功能。

    两者都不会在内部同时具有上拉和下拉电阻器。

    此致、

    Hiroki