This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988DHRSHR 配置所需的帮助

Guru**** 2587275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456818/tps65988-assistance-needed-with-tps65988dhrshr-configuration

器件型号:TPS65988

工具与软件:

您好!

我们在使用 TPS65988DHRSHR 正在进行的一个项目中、遇到了问题。 下面汇总了我们的设置和观察到的行为:

  1. 系统设置

    • Type-C 端口
      • 端口1:配置为 A 双角色端口(DRP) .
      • 端口2:配置为 上行端口(UFP) .
    • 组合
      • 输出的和 PP_HV1 PP_HV2 发生短路。
      • 内部双向开关用于在的 DRP 端口(端口1)上提供电源输出 PP_HV1至 VBUS1 .
  2. 观察到问题
    对进行编程之后 TPS65988DHRSHR 设备:

    • 通过向系统供电时 UFP 端口(端口2) 并将一个器件连接到 DRP 端口(端口1) 、设备打开 端口1 未按预期供电。   

我们已附加用于对器件进行编程的配置文件。 您能否查看相关设置并告知我们是否需要进行任何修改?

非常感谢您协助解决此问题。

谢谢!

e2e.ti.com/.../QCS2290_5F00_PD.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    连接 DRP 端口时 PPHV 上的电压是多少。 为什么要将 PPHV 线路短接在一起? 如果一个端口协商而另一个端口尝试协商其他端口、则可能会导致问题。

    如果端口1单独连接、它是否能够正常工作? 您的意思是该端口未按预期供电、您是否希望该端口提供电源? 如果愿意、请将"Port Control"->"Power Swap Strategy"更改为"Prefer Source"。

    此外、我们建议尽可能使用 TPS6598X 器件系列中的最新器件、即 TPS65988DK。 TPS65988DH 是较旧的器件、可能在 DK 中修复了错误/问题。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    请 在下面找到内联回复

    连接 DRP 端口时 PPHV 的电压是多少

    Keshav: 它的5V。

    为什么要将 PPHV 线路短接在一起?

    Keshav:由于我们计划使用两个端口仅协商5V 3A (不使用外部开关在 DRP 端口上提供电源、我们计划使用内部双向开关来提供和接收电源)。

    如果端口1是单独连接的、它是否可以正常工作? [报价]

    Keshav:是的,它的工作很好。

    端口无法按预期供电的含义是什么?您是否希望端口提供源端口?

    Keshav:是的、我们希望该端口提供5V、0.5A 电流

    将端口控制->电源交换策略更改为首选来源。

    Keshav:我们设置为 No Preference, supports all swaps。

     尝试将电源交换策略更改为首选供电方。

    谢谢!

    Keshav

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keshav:

    谢谢、请尝试一下、我将等待您的更新。

    另一种可能值得尝试的方法是使用 GUI 中的"Advanced"选项创建新的 PJT。 它将打开更多的配置寄存器、许多配置寄存器不需要、但允许更多的配置功能、例如所需的电源角色。

    [quote userid="571577" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456818/tps65988-assistance-needed-with-tps65988dhrshr-configuration 通过 UFP 端口(端口2) 并将一个器件连接到 DRP 端口(端口1) 、设备打开 端口1 未按预期供电。   [报价]

    是否有任何东西发生故障或行为怪异、或者您是否只是没有看到充电?

    DRP 端口可以同时成为电源和电源、任一端口伙伴可以尝试启动切换至特定角色、供您参考。 通过启用上述设置、端口1将尝试将该电源角色交换为供电方。

    谢谢。此致、

    Chris