This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:未知 Spice 器件类型"1"

Guru**** 2369870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457500/tpsm63610-unknown-spice-device-type-1

器件型号:TPSM63610

工具与软件:

我尝试了为该器件下载 SPICE 模型并在 LTSpice 中使用它。 为了将其导入、我打开了.lib 文件并自动为其生成一个符号。 当我尝试在仿真中使用它时、会收到错误消息"UnknownSPICE device type "1" in [string of hex numbers]"。 我导入是否正确、或者模型是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle:

    我们的 PSPICE 模型适合与 TI 的 PSPICE 配合使用 、未经测试可在 LTSpice 中正常工作。 话虽如此、我看到一些客户成功地将未加密的 PSPICE 模型导入到其他 SPICE 软件程序中。 但是、仅当您与 TI 签订了有效的 NDA 时、我们才能共享未加密模型。

    谢谢!

    Joshua Austria.