This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037:是否可以使用外部元件来降低 LM25037 COMP 引脚的内部上拉电阻?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457672/lm25037-is-it-possible-to-reduce-the-internal-pull-up-resistor-of-the-lm25037-comp-pin-using-an-external-component

器件型号:LM25037
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

我想通过光耦合器控制 COMP 输入、但想减小内部5kΩ 电阻。 在 COMP 和5VREF 之间连接一个电阻器(然后与内部5kΩ 电阻器并联)是否足够? 这样、光耦合器会看到一个新的较低电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    COMP 是一个输出引脚。 您可以在此引脚和 VREF 之间连接一个外部电阻器、但该电阻器值必须考虑 COMP 最大电流。

    为什么需要更改此电阻值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 FB 引脚下拉至 AGND、COMP 引脚将不再用作误差放大器的开漏输出、或者我是错吗? 在这种情况下、理论上它应充当 PWM 比较器的输入。

    我想通过 COMP 引脚控制 PWM 比较器。 误差放大器将位于次级侧(TL431)上。

    降低电阻很重要、因为限制次级侧光电二极管电流的电阻器具有有限值、根据 TL431偏置要求、它不能任意大。 因此、除了降低初级侧的内部5kΩ 电阻之外、无法以任何其他方式降低静态增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果下拉 FB、COMP 将达到其最大值、然后您将获得最大占空比以及斜坡和 CS。 这是正确的、但不确定您认为这是问题的原因。

    您可以使用 TL431和光耦合器、因此当 COMP 电流介于0和1mA 之间时、您可以获得完整占空比控制范围。 因此无需从外部更改内部5k Ω。

    我认为不需要在 COMP 和 VREF 之间添加外部上拉电阻器。 此外、我的支持历史记录中从未使用过此类应用程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你不明白我,这种行为对我来说根本不是问题! :)我知道下拉 FB 会禁用内部误差放大器。 这是完全正常的。

    恢复到内部电阻:
    例如、如果光耦合器的 LED 偏置电阻最大为680欧姆、则会产生约 G=LED CTR⋅5000/680 的静态增益(使用内部电阻时)。 但是、如果我无法降低 CTR 并且无法增加680欧姆、则必须降低5千欧姆以降低增益。

    在设计的这一阶段、我尚不能确定这是否有必要。 我只是考虑是否可以通过将一个与5千欧姆电阻器并联来降低增益。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果使用 FB 引脚提供反馈、则它属于电压控制、与 COMP 引脚内部电流无关。 您可以在 OPTO 和 FB 之间设置一个合适的电阻器来调整 CTR 产生的增益。 许多设计都是这样做的。

    您可以参考下面的 Adjust RREF 和 Ropto 来从不同的 CTR 中获取调节增益所需的内容。 您还可以调整 R1来调整环路增益。