This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:可更换电池应用

Guru**** 2536500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ28Z610-R1, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457336/bq28z610-r1-replaceable-battery-application

器件型号:BQ28Z610-R1
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO、BQ28Z610

工具与软件:

我想使用 BQ28Z610-R1管理器件的电池。 在此应用中、电池是可更换的。 当新电池更换旧电池时。 我想使用驱动程序中支持的更新功能: https://github.com/tibms/kernel-4.4/tree/release/drivers/power/bq28z610

BQ28Z610-R1。

Q1:BQ28Z610-R1是否可用于可更换电池应用?

问题2:我注意到  BQ28Z610-R1 在 GitHub 项目中的驱动程序代码有一些提示:

/
*此代码从 bqfs/dffs 文件自动生成。 *
*请勿直接修改此文件*
香港特别行政区政府在香港特别行政区政府的工作 /

如何通过 BQstudio 获得这些闪存设置命令?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第一个问题、不、bq28z610应始终连接到同一电池。

    要获取闪存集命令、您可以在 BQStudio 中查看数据存储器选项卡以获取参数的地址。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Adrian、感谢您重播。 我还有一个问题是、如何在连接电池时将配置设置为使 BQ28Z610-R1直接进入正常模式(开路 FET、开路监测、开路 LF)。 或者、i2c 命令可以使 BQ28Z610-R1在电池连接后进入正常模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     Adrian、感谢您重播。 我还有一个问题是、如何在连接电池时将配置设置为使 BQ28Z610-R1直接进入正常模式(开路 FET、开路监测、开路 LF)。 或者、i2c 命令可以使 BQ28Z610-R1在电池连接后进入正常模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anson、您好!

    我会查看 TRM、您可以找到能够执行此操作的命令。 在12.2.16节中概述了 FET 控制命令。 第12.2.15节概述了电量监测命令。

    此致、

    Adrian