This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:硬件阈值 OCD不能超过-20mV

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457641/bq27z746-hw-threshold-ocd--20mv

主题中讨论的其他器件:BQ27Z746BQSTUDIO

零件编号:BQ27Z746

工具 μ 软件:μ μ A

Δ V=>Protections=>HW 阈值(约0.9A)时、就会触发OCD保护、关断输出。这与规格书的可设置范围(-28mV、我选用的Rsns电阻是20mohm、当电阻两端电压接近-20mV)不符。(为了防止软件OCD提前保护了、我将电流特意设置成-4 μ V-100mV~-2400mA)、我做了验证、Rsns无论多大电阻、它两端电压的都是接近20mV时、就会触发保护、能告诉我这是怎么回事吗、需要如何处理才能使Rsns上电压大于 Ω 我有一个问题困扰我很久了、我知道在数据内存 targets可以设置OCD的阀值、比如设置成20mV不会被关断、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在数据存储器中更改硬件保护跳闸值对跳闸阈值没有影响。 而这更多地用作对校准过硬件保护的值的参考。  

    换而言之、更改数据存储器中的硬件跳闸阈值不会更改跳闸阈值、更改基于硬件的保护跳闸阈值的唯一方法是使用 bqStudio 中的 CALIBRATION 选项卡或手动写入 ProtectorImage2。  

    我建议您 详细阅读本应用手册、因为该手册涵盖了整个基于硬件的保护校准过程。  

    此致、  

    Robert。