This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594EVM:无法对 TPS6594的 NVM 重新编程

Guru**** 2810845 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456987/tps6594evm-failed-to-reprogram-nvm-of-the-tps6594

器件型号:TPS6594EVM

工具与软件:

您好!

我尝试连接到 EVM、但没有成功。  

我正在使用:         https://dev.ti.com/gallery/view/PMIC/Scalable-PMICs-GUI/ver/3.0.0/

已安装 PAMB:PAMB_USB_USB-PAM2-v4.2.0.0  Driver_Installer

然后我看着:


我查看了设备管理器、最初 只能看到 MSP430 DFU (根本没有通信)

我确实按照这些指示:    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/914940/faq-how-do-i-resolve-pamb-evm-connectivity-and-or-driver-installation-issues

也尝试过:https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1430770/boostxl-ads7142-q1-gui-initial-setup-pamb-not-detected 

(但在 GUI 中、没有   初始文本文件  >  编程器件...  (在 GUI 中)


好的、我还有另一个 EVM 可以设法连接到它。

请提供建议。

Chagai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chagai

    看起来 EVM 上的微控制器可能未使用任何固件进行编程或在某个时刻被擦除。 无论如何、我很感谢您展示这些驱动程序可以提供很多帮助、因此好消息是、即使可能没有正确编程、计算机也能识别微控制器。 遗憾的是、您需要安装更多软件、此流程仅适用于设计用于可扩展 PMIC GUI 的 EVM。

    请安装 BSL-scripter: https://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPBSL_Scripter/latest/index_FDS.html

    将其安装到折叠位置后、请将以下文件放置在基目录中:

     e2e.ti.com/.../3312.aevm_5F00_1_5F00_0_5F00_3_5F00_6.txte2e.ti.com/.../scriptFlashDFU.TXT

    1. 将 EVM 连接到 PC
    2. 打开 CMD 提示符(Windows)或命令行(UNIX/Linux)
    3. 导航到 BSL-scripting 目录
    4. 运行" BSL-Scripter.exe scriptFlashDFU。 txt "
    5. 等待刷写完成、请参阅下面的进行确认
    6. 断开 EVM
    7. 重新连接 EVM、检查器件管理器
      1. 您将看到以下内容、具体如下所示:
      2. 端口(COM 和 LPT)-> ACCtrl (COMx)和 ACCtrl 控制台(COMx)
    8. 打开可扩展 PMIC GUI、尝试通过正确的 EVM 设置、I2C 地址、电压等进行连接。

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    这样就解决了问题。

    非常感谢您的支持!!

    电路板现在运转良好。

    BR、

    Chagai