Thread 中讨论的其他器件: BQ25188、 BQ25185
工具与软件:
您好!
考虑到需要通过 I2C 总线对 bq25180进行编程。 我知道、只要器件复位、就必须通过控制器进行编程。 这是正确的吗? 或者该编程是否为非易失性编程?
如果我们只使用电池供电(Vin 断开连接)的器件、是否可以通过 I2C 对器件进行编程? 或者我们是否始终需要 Vin 连接来通过 I2C 访问器件?
非常感谢。
此致、
Joel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
考虑到需要通过 I2C 总线对 bq25180进行编程。 我知道、只要器件复位、就必须通过控制器进行编程。 这是正确的吗? 或者该编程是否为非易失性编程?
如果我们只使用电池供电(Vin 断开连接)的器件、是否可以通过 I2C 对器件进行编程? 或者我们是否始终需要 Vin 连接来通过 I2C 访问器件?
非常感谢。
此致、
Joel
Joel、您好!
当电池电压降至低于 BUVLO 下降阈值时、BQ25180会断开电池以防止其深度放电。 此时、器件实际上已关闭。
BQ25180支持两种低功耗模式:
我还建议查看我们最近发布的 BQ25188。 它是 BQ25180的最新版本、提供了若干功能和改进。
此致、
Alec Lehman
您好 Alec、
bq25180相关的章节。 当它在电池出现欠压的情况下断开连接、您可以确认它会在我们连接 Vin 电源时为电池充电吗?
bq25188。 在 pdf 发布中规定了 VBUVLO 的值以保护电池不受欠压影响。 但此函数未在 pdf 的第一页中指出。 我建议按 bq25180的 pdf 格式添加该文件。
我不得不承认、如果可以在独立器件中或非易失性配置中包含 bq25180/25188的规格、我会更加满意。
此致、
Joel
Joel、您好!
如果在电池出现欠压的情况下断开连接、您能否确认在连接 Vin 电源时将给电池充电?
是的、当电池电压低于 VBUVLO 阈值但高于 VBATSC 阈值时、电池将以预充电电流充电。 预充电电流可编程为终止电流的1倍或2倍、其本身可以编程为 ICHG 的百分比。
[报价 userid="526403" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456013/bq25180-bq25180/5587612 #5587612"]相关于 bq25188。 在 pdf 发布中规定了 VBUVLO 的值以保护电池不受欠压影响。 但此函数未在 pdf 的第一页中指出。 我建议按 bq25180的 pdf 格式添加它。这一点很好。 感谢您对此进行探讨、我们将在今后的数据表修订中考虑这一点。 感谢您的反馈!
Unknown 说:我不得不承认如果 bq25180/25188的规格可包含在独立器件中或非易失性配置中、我将更加自在。
我们有 BQ25185、它是 BQ25180的独立(可设置的)版本。 如果您有任何相关问题、请随时与我们联系!
BQ25185: https://www.ti.com/product/BQ25185
此致、
Alec Lehman
Joel、您好!
BQ25185和 BQ25188均具有3.2uA 运输模式(在 BQ25185上称为出厂模式)。 一个关键区别是、按下按钮即可退出运输模式、而只能通过将输入电源连接到 VIN 来退出15nA 关断模式。 此外、器件寄存器在进入运输模式时不会复位、但在进入 SHUTDOWN 模式时会复位。
如果您对任一器件有任何疑问、敬请告知。
此致、
Alec Lehman