This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:有关输出频谱噪声密度曲线的问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1448016/tps7a94-question-about-output-spectral-noise-density-curve

器件型号:TPS7A94

工具与软件:

您好!
这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

我想询问一下 TPS7A9401的输出频谱噪声密度曲线。

(详细问题)

1.在图6-15中、1MHz 周围有一个巨大的噪声峰值。
  我想问一下1MHz 周围巨大的噪声峰值是否由(TPS7A9401的输出阻抗的)有效电感和输出电容引起。
  如果成立、我认为单位增益反馈环路的相位裕度包括误差放大器。 可能较差。
  您能否提供 TPS7A9401单位增益反馈环路的相位裕度信息?

此致、
李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwonjoon:

    我正在研究这种噪声峰值的根本原因、当我进行更新时、我会及时与您联系。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen:
    这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

    我想问一下 TPS7A9401的巨大噪声峰值是否有更新。

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwonjoon Lee、

    我没有收到设计师关于此请求的反馈。 我发送了一封提醒电子邮件、要求提供更新、当我收到他们的回复时、我会告诉您。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kwonjoon Lee、

    其中一个内部电路是在较高频率下增加更多噪声。  由于 LDO 反馈环路的带宽受到限制、因此无法在较高频率下消除这种噪声。  我们尚未看到该 LDO 的稳定性问题、但如果客户担心、他们可以使用 NISM 来评估随附实际负载的稳定性。

    谢谢!

    Stephen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephen、
    这是来自韩国的 Kwonjoon Lee。

    感谢您的回答。

    我想问您的回答中的 NISM 是否是 Steve Sandler (@Picotest)提供的非侵入式稳定性测量。
    如果是、是否有 TI 的文章"Perform NIISM (执行 NISM)"?

    此致、
    李原俊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kwonjoon Lee、

    是的、NISM 是 Steve Sandler 撰写的非侵入式稳定性测量报告。  我们一直在引用他发表的有关这一主题的文献。

    谢谢!

    Stephen