This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:TPS25990+TPS25985短路电流阈值

Guru**** 2564565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, TPS25990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457871/tps25990-tps25990-tps25985-short-current-threshold

器件型号:TPS25990
主题中讨论的其他器件:TPS25985

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 将一个 TPS25990与一个 TPS25985并联时的短路电流阈值是多少?

它会一起计数吗?  158.8A + 290A = 448.8A?

它在2时的计数方式、3...devices 是并联的  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roger、您好!

    这些是固定快速跳变阈值。 然后可扩展的快速行程才会开始工作。 SFT 为2*IOCP。

    此致  

    Kunal Goel