主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具与软件:
您好!
我们正在处理一个 BQ79616芯片锁定的问题。 在这种状态下、器件消耗的电流很大~60 mA、不会响应 HW_RESET COMM 音调。 下面是我们进行的一些测量和测试、我们已尝试恢复电路板。 从我们可以看出、CVDD 上具有高电流消耗、这会阻止通信、但我们无法弄清是什么导致了电流消耗。
- 您能否对 BQ79616所处的状态有一些了解?
- 芯片内部是否有任何可能消耗该电流量的电流?
- 是否有任何有用的测量或测试?
- 是否有机会我们可以打电话来讨论此问题?
PCB 电源测量
所有测量均使用 BAT_A0作为接地端。
功率调节电路中 Q301和 C302的温度:71摄氏度
|
文件夹 |
测得的电压[V] |
|
BAT_A16 |
66.5. |
|
Q301-2输入 |
48.3. |
|
R317-R318之间 |
54.3. |
|
NPN_BASE Q301-1 |
4.25. |
|
LDOIN |
3.846 |

处于锁定状态时的 BQ79616测量
所有测量均使用 BAT_A0作为接地端。
|
文件夹 |
质量 |
测量的电压 |
|
LDOIN |
47. |
3.846 |
|
TX |
52. |
3.063. |
|
TSREF |
51. |
0.3008 |
|
接收 |
53. |
3.056. |
|
SRN |
63. |
0.0169 |
|
SRP |
64 |
0.0234 |
|
电池 |
1. |
66.5. |
|
NPnp_Base |
48. |
4.25. |
|
AVDD |
38. |
0.006 |
|
NEG5V |
44. |
0.022 |
|
REFHP |
37. |
0.006 |
|
CVDD |
45. |
3.064 |
|
|
COMML+ TVS 二极管 |
1.502. |
|
|
COMML- TVS 二极管 |
1.502. |
|
|
COMMH- TVS 二极管 |
1.498 |
|
|
Comm H+ TVS 二极管 |
1.498 |
为尝试恢复处于锁定状态的 BQ79616芯片而执行的测试
- HW_RESET
- 我们设置前一个芯片的 CONTROL1[HW_RESET]= 1
- 我们在示波器上确认 HW_RESET 是通过 COMM 发送的
- 电路板未恢复
- 拔下 GPIO
- 我们使用8个热敏电阻
- 我们断开了所有热敏电阻的连接
- 电路板未恢复
- 拔下 COMM
- 我们移除了 COMM 线路连接器
- 电路板未恢复
- 恢复的能量
- 在极少数情况下、使用万用表测量电源电容器接地侧和 BAT_A0 (接地)之间的电压会使电路板恢复
- 在极少数情况下、测量 LDOIN 和 CVDD 之间的电压会使电路板使用万用表恢复。
- 在极少数情况下、LDOIN 和 CVDD 之间的1M Ω 电阻会使电路板恢复。
- 移除 BAT_A0-BAT_A16连接器
- 这始终可以解决问题、但对于生产而言、却不可行。
处于锁定状态时、示波器会跟踪
硬件复位 COMM 音调到芯片

处于锁定状态时的 LDOIN

谢谢!
Andrew