This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:无法写入校准数据

Guru**** 2512815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454923/bq27426-calibration-data-cannot-be-written

器件型号:BQ27426

工具与软件:

大家好、团队成员:

我如何理解 "不需要客户更改、仅用于调试目的"?

客户反馈:  

  • 校准器件并生成 .fs 文件。  
  • 复位器件并对.FS 进行编程
  • 发现这三个参数不会更新。  
  • 程序 ggg.file 也失败。  

客户如何在生产线上应用/编程其校准结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:  

    通过调整黄金映像配置来修复.fs 文件问题。 下面是一个新发现:  

    生成包含 CC 增益数据的.csv 文件。 编程.csv 文件、但也无法更新 CC 增益值。 您可以看看这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailun、  

    在生产过程中、客户可以向每个电量计施加电压和电流、以校准电压和电流。

    另一种选择是、他们可以校准20多个正在开发的电量监测计、然后获取校准值的平均值、然后他们可以将这些平均值编程到用于黄金映像的电量监测计上。 对于第二种方法、平均校准值应包含在黄金映像中。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!  

    感谢您的答复、但您没有回答我的问题。 我的问题是

    "生成包含 CC 增益数据的.csv 文件。 编程.csv 文件、但无法更新 CC 增益值。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该生成格式类型为".gm.FS"的黄金映像。 这将包含 CC 增益值。 尽管如此、.gg 文件中仍应存在 CC 增益值。  

    此致、  

    Robert。