This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:硬件保护 OCD 修改

Guru**** 2893150 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454632/bq27z746-hw-protection-ocd

器件型号:BQ27Z746
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

我知道HW 保护 的阀值修改、是通过Advanced 通信12C、发送对应命令来更改的、有没有一个对应数据表、比如、我要OCD的值、起始地址是多少、十进制的值、如何转换为十六进制、如何发送、能否帮忙提供一个示例、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅 此应用手册。 

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、首先感谢您的帮助、但是我仍有以下疑问:μ A

    1 μ、根据资料、图中1F对应OCD、那么转换成十进制就是31mV对吗、OCC 1B就是27mV、对吗?可第四位就是OVP、5B转换过来就是91、这与实际OVP完全不符啊。他们数值是如何转换的。Ω

    2、通过Advanced 通信12C窗口来修改HW 保护、这和从Data 内存->保护->硬件 阈值目标修改为OCC、OCD的作用是不是相同的

    3、能够告诉我校验和的取反是怎么计算的吗、比如校验和=非(485)、如何得到FB7A的

    非常感谢 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有可以为您提供的查找表或公式来将十六进制值转换为步进值。 如上文应用手册中重点介绍的那样、请使用 bqStudio 中的 CALIBRATION 选项卡更改硬件保护跳闸值。  

    更改 数据内存->Protections->HW 阈值目标中的值与写入 ProtectorImage1和 ProtectorImage2的效果不同。  

    我不确定计算校验和的倒数是什么意思? 我想您不会使用校验和。  

    此致、  

    Robert。