This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-CHARGER-GUI:电容器充电电路

Guru**** 2811395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457953/ti-charger-gui-capacitor-charging-circuit

器件型号:TI-CHARGER-GUI
主题中讨论的其他器件:BQ25756E

工具与软件:

本设计的目标是开发具有以下规格的电容器充电器电路。 (电容器28V、20mF)

 

输入电压范围18V 至28V。

输出电压:28V (电流调节)

最大电流输出:2A。

 

我正在寻找高效可靠的 IC、它可以帮助实现这些参数、同时确保性能和安全。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abhishek、

    我会推荐 BQ25756E。  要进入超级电容器充电模式、请设置 EN_PRECHG = 0。

    此致、

    Charles Harthan