This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C1:PSpice 中的仿真

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457016/tpsf12c1-simulation-in-pspice

器件型号:TPSF12C1

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我目前在 PSpice 中使用 TPSF12C1模型、并遇到问题:

当我在仿真电路中把 VAMPL 参数设为5V、把电源电压的 VOFF 设为0V 时、在点击 Run PSpice"后、图中没有看到任何变化。

当我尝试并联多个交流电压源来模拟干扰时、也会发生这种情况。

您能否告知我是否需要考虑特定配置或限制以正确模拟这些更改?

提前感谢您的支持!

此致、

Tim Evers

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将就此问题与您联系。  

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    您能否确认您使用的是从 TPSF12C1产品页面(TPSF12C1数据表、产品信息和支持)下载的完全正确的 PSpice 模型|德州仪器 TI.com)?

    如果没有、您能否从页面下载我们的 PSpice 模型并复制确切的仿真设置来运行仿真?

    如果在从我们的页面复制确切的仿真设置后问题仍然存在、可能是由于您使用的电路而不是仿真设置。

    我将这篇文章转给了 PSPICE 专家、用来提供其他反馈。