This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983EVM:关于 EVM 的过流测试结果

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453735/tps25983evm-about-over-current-test-result-from-evm

器件型号:TPS25983EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在 EVM 上测试了 OCP 功能。 设置配置、如下所示。

J9设置为2ms

J11设置为不重试

J10设置为2A

客户的负载为2A/4ms~、他们需要检测 OCP 2A 和2ms、然后关闭器件。 但测试结果将重试14次、然后关闭。   

但如果客户将电流时间增加到10ms。 器件将关闭。  这是否正常?

客户的负载低于。 2A、4ms

测试结果如下。 不会锁存  

黄色表示 Vo

蓝色表示 PG

绿色是电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    似乎器件重新启动可能是由于 UVLO 事件。 您是否可以在 TP3 (EN/UVP)上外部施加5V 电压并重试一次。

    并禁用 OVP 以确定其相关性。

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    客户使用3.3V EVM 来使能器件。  但我的问题是、电流持续时间是否会增加到10ms 以上。 器件将锁存。

    看起来不是 UVLO 事件。  

    所以也需要禁用 OVP?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    在您的测试中、器件未关闭。 正如您在测试结果中看到的 Vout 仍然存在(黄色表示 Vo)。

    无需禁用 OVP

    请按如下方式进行测试和探测

    1.在 EN 引脚上强制施加3.3V 电压  

    2.在恒定电阻模式下使用电子负载

    3. OCP 阈值为2A。 因此、请施加大于2.48A 的过载电流、以便设备检测到过载并启动 ITIMER

    4.如果仍然存在问题、请移除输出电容 C3并重新测试

    5. 探测 Vin、Vout、电流、PG、ITIMER

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh。

    抱歉、黄色为 Vin。  

    回放以下客户测试结果。

    1.

    1.强制 EN 引脚为3.3V =>没有改进

    2.在恒定电阻模式下使用电子负载=>

    IC 将锁存。 但这并不是客户产品上的实际应用。

    我们首先使用电子负载测试、结果才会正常。 但客户负载为2A、时间仅为4ms (脉冲负载)。 您的建议是连续加载。

    那么、我的问题是 、如果计时器设置为2ms、那么加载仅4ms。 情况是否正常?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    您  还可以在恒定电阻模式下使用电子负载施加脉冲负载。

    他们是否使用实际应用负载进行了测试?

    [报价 userid="454257" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453735/tps25983evm-about-over-current-test-result-from-evm/5581085 #5581085"]所以我的问题是、 如果计时器设置为2ms 然后只加载4ms。 情况是否正常?  [报价]

    Rakesh->OK。 我们预计不会出现任何问题。

    此致

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    是、客户使用其产品作为 EVM 负载。

    您能否使用 EVM 来测试我的条件以证明您的期望?

    为什么使用 CR 模式而不是 CC 模式?  CC 模式是客户应用中的实际负载。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    团队中的大部分人都在休假。 我们将能够在1月8日之前在 EVM 上进行测试

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    感谢您的耐心。  

    我使用4ms/16ms 负载周期和10ms/40ms 负载周期对此进行了测试。 您能不能在幻灯片上查看我的观察结果?  

    e2e.ti.com/.../0726.Presentation1.pptx

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的大力支持。

    所以您的意思是客户的负载没有达到、可以检测到条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、负载需要一些时间才能达到所需的过流条件、然后 ITIMER 开始放电(2ms 设置)。 在器件执行断路器操作之前、负载会消失(在4ms 占空比的情况下)、因此器件不会触发故障。  

    在10ms 负载的情况下、负载不会减小、并会导致断路器运行。  

    为解决此问题、请使用更短的 ITIMER 持续时间或使用更长的 TON 进行加载。

    此致、
    Arush