This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:搜索降压/升压转换器而不是升压转换器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2577, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457656/lm2577-searching-for-a-buck-boost-converter-instead-of-the-boost-converter

器件型号:LM2577
Thread 中讨论的其他器件: TPS61170

工具与软件:

大家好!
我实际上正在寻找降压/升压转换器、它可以从7V 到7.6V 的可变输入电压生成大约2V 到24V 的输出电压。 我遇到的是 LM2577、但这是一个升压转换器。 数据表指出、输出计算公式如下:V_OUT = 1.23V *(1 + R1/R2)。 不过、我认为输入的最大电压是 V_OUT 的最小值较低。 我希望能够简单地使用电位器设置它、并使用尽可能少的外部组件。 哪种 IC 适合? 您能给我推荐一下吗?