This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:最短关断时间需要在硬件中进行配置

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3840-Q1, TPS25947, TPS25984B, TPS37-Q1, TPS25980, TPS3897

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452954/tps25947-minimal-off-time-need-to-configure-in-hw

器件型号:TPS25947
主题中讨论的其他器件: TPS25984BTPS37-Q1TPS25980TPS3897、TPS3840-Q1

工具与软件:

正在寻找对 该线程的响应

是否可以 对 TPS25947进行配置/替换以引入锁定时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heath、

    看起来 EN 无法在所需延迟时间内由 UC 控制、因为在此应用中它将关闭、因此出现了此问题。 我在这里建议使用两种方法、首先是使用快速输出放电电路、这样当电子保险丝关闭时、它也会对输出电容器放电(我假设电子保险丝在此处为 SoC 供电)。 其次、此处提到的是添加一个延迟元件。 使用 RC 会在导通和关断时引入延迟、但如果 Vin 低于 UVP 阈值、器件将关断、因此关断延迟不是问题。 RC (导通)将起作用、但我看到的一个问题是、如果电容器在下一次上电之前没有完全放电、延迟时间将会改变。  

    我不确定除使用电容器+下拉电阻进行放电的某种类型的慢充电延迟块之外的任何其他方法。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Arush。

    是的、这是有道理的。 但我们特别对非 DIY 选项感兴趣。  遗憾的是、我们 在此阶段执行此类设计工作时遇到了无法克服的障碍。 此外、时序要求非常苛刻:我们发现  TPS25947可以在中从 UVLO 事件中恢复 关于100µs!  该时间足够长、足以对下游设备(例如 SoC)进行下电上电、但实际上还不到当前复位电源时序电路所需的几百毫秒。 对于基于 RC 的模拟设计而言、覆盖所有负载场景和电源中断场景是一项挑战。

    我们正在研究增加 UVLO 延迟的方案、这种延迟可防止电源恢复一段时间。  理想的解决方案是 TPS25947具有 UVLO 延迟特性的引脚兼容型号! 但是、如果有替代器件或已知方法来配置 TPS25947以 执行 UVLO 延迟、这种情况也非常好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heath、

    这不是很常见的要求、在大多数用例中、EN/UVLO 引脚不需要延迟。 因此、我们没有任何内置100us 延迟的部件。 某些服务器器件需要启动延迟才能实现无干扰启动、但对于 TPS25984B (无反向电流阻断的高电流电子保险丝)、该器件会使 您的应用过度使用。 您仍然可以检查这一点。  

    如果需要在器件内部实现任何延迟、我们使用电流源、电容器和比较器。 这就是消隐计时器(itimer)在器件内部的实现方式。

    我认为这不是很有帮助、但我只是分享我能做到的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想通用性 取决于您的观点。 随意调查 TI 自身器件后发现、所有这些器件都具有 复位延迟 功能:

    - TPS25984B (正如您所提到的)
    - TPS25947A (这是问题的一部分,但可惜只适用于 热过载跳闸)
    - TPS37-Q1
    - TPS25980
    - TPS3897
    - TPS3840-Q1

    从 几十年来使用数十种不同的电源监控器进行设计的经验来看、定义的复位延迟规格非常 常见 、因此我预计它是防止电源抖动的标准功能、并进行相应的设计。 我在电子保险丝 IC 方面的经验较少、因此可能会有不同的期望。

    不管怎样、您提供的信息**是**有用的、我很感激。 即使  TPS25947没有符合我们所需行为的变体、 我仍将继续希望有一个合适的替代方案。 在我的匆忙中名单中有一半是监控器、但  TPS25980是电子保险丝。 可能有一个选项。

    或者、或许正确的解决方案是在 UVLO 引脚上使用 RC 滤波器、以防止快速恢复。  这是我 最初的偏好、但不熟悉此器件、因为与设计比较接近的器件推翻了我。 这是一种实用的技术吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heath、

    我在过去的两个星期里都是虚幻的,因此我的反应出现了延误。 我对此深表歉意。

    在这里、我想提一下插入延迟和重试延迟之间的差异。

    插入延迟是指 Vin 和 EN 变为高电平以及 Vout 变为高电平的有意延时时间。

    重试延迟是指当 Vout 因某些故障而切断时、器件将在一些重试延迟后执行重试/启动。  

    从我们之前的交流中、我认为您希望插入延迟、因此没有提到 TPS25980。 此外、TPS25947还有110ms 重试延迟、但我认为这没有帮助。

    [报价 userid="635503" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452954/tps25947-minimal-off-time-need-to-configure-in-hw/5577893 #557893"]或者或许合适的解决方案是在 UVLO 引脚上使用 RC 滤波器、以防止快速恢复。  这是我 最初的偏好、但不熟悉此器件、因为与设计比较接近的器件推翻了我。 这是一种实用的技术吗?

    是的、这可以使用、但需要评估/测试。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我们以前的交换,我想你想要插入延迟

    啊、不、您对重试延迟的描述就是我们想要的结果。 我们不需要电源 关于 -应用太快。

    TPS25947的重试延迟正是我们所需要的! 遗憾的是、它似乎仅适用于过压和过流跳闸、而不适用于欠压跳闸。

    如果可以通过某种方法使 TPS25947的重试延迟也适用于欠压跳闸(即使是轻微跳闸、高于 VSD)、我们也想知道。 或具有此功能的其他等效部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Heath、

    该器件的设计将欠压作为内部开关启用所需的条件、将过流作为故障状态。 在内部对这两者的处理方式不同、因此使用该器件或大多数器件无法针对欠压情况触发重试延迟。 TPS25980也不会在欠压情况下提供重试延迟。

    我想不出任何使用外部电路来实现这一点的简单解决方案。  

    此致、
    Arush