This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540DDAR 启用

Guru**** 2390730 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457635/tps54540-tps54540ddar-enable

器件型号:TPS54540

工具与软件:

大家好、对于 IC TPS54540DDAR、我们可以为提供高于8.4V 的电压 使能引脚 设置" 欠压锁定"?  如果是、那么我们可以提供的最大电压是多少。

数据表中提到、当电压超过8.4V 时、IC 有内部齐纳二极管钳位到5.8V、请查看下图。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh

    感谢您发送编修。

    EN 引脚的绝对最大额定值为8.4V。但是、您可以通过电阻分压器向 EN 引脚施加更高的电压、只需确保 EN 引脚灌入的电流低于150uA。

    我希望这能解答您的问题。 如果需要进一步澄清、请告诉我。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare