This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164变热

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457546/lm5164-lm5164-gets-hot

器件型号:LM5164

工具与软件:

您好!

我正在尝试设计一个电路、以接受15VDC 到100VDC 之间的可变电压输入。 我需要将其转换为稳压12V 输出以驱动少量 LED 和 MOSFET 栅极。 在我的设计中、LM5164的触摸温度非常高、我认为我的电路存在问题。 因此、我使用数据表中推荐的测试电路创建了一个新的电路板(请参见附加的电路)。 我知道产品说明书推荐了特定的元件布局和过孔、以帮助传递热量。 但是、如果此器件只是使用24VDC 输入驱动单个 LED、那么它会变得如此烫、是否会使您烧坏? 或者、或许我应该使用其他一些运行温度更低的 TI 产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe。

    您的引脚1 GND 连接不正确。 引脚1是所有内部电路的 GND 连接。 在设计中、已通过100k 电阻将 GND 引脚1连接到 GND 平面  

    请对您的原理图进行以下更改。

    此外、PCB 布局相当糟糕、由于 PCB 布线宽度的原因、它无法处理更大的电流。 建议您参考 LM5164数据表布局指南以了解更多详细信息。  

    谢谢!

    Nitya