请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5164 工具与软件:
您好!
我正在尝试设计一个电路、以接受15VDC 到100VDC 之间的可变电压输入。 我需要将其转换为稳压12V 输出以驱动少量 LED 和 MOSFET 栅极。 在我的设计中、LM5164的触摸温度非常高、我认为我的电路存在问题。 因此、我使用数据表中推荐的测试电路创建了一个新的电路板(请参见附加的电路)。 我知道产品说明书推荐了特定的元件布局和过孔、以帮助传递热量。 但是、如果此器件只是使用24VDC 输入驱动单个 LED、那么它会变得如此烫、是否会使您烧坏? 或者、或许我应该使用其他一些运行温度更低的 TI 产品?