This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2041B:Q1上的引脚1标识需要确认

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455961/tps2041b-confirmation-required-for-pin-1-marking-on-q1

器件型号:TPS2041B

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们注意到、Q1中的器件上没有 PIN 1标记(圆圈)、如数据表中所示。 您能否确认这是不是正确的物理部件?

此外、该组件在人体上没有 PIN 1标记(PIN 位置仅在数据表中定义)是否正常?

非常感谢你澄清这一问题。

MPN:TPS2041BDR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwitcha、

    pin1标识可以是 TI 器件的圆圈或线条。 该图显示用于 pin1标识的激光打标为一条线。

    但是、让我向内部团队确认 TPS2041BDR 的激光打标是一个圆圈还是一条线。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Seong、

    我想问一下您的团队是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suwitcha、

    尚未-大多数人将在下周回到办公室,所以我可能没有更新为你,直到那时。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suwitcha:

    我已经向我的团队确认该生产线是正确的激光打标。

    BR、