This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:可变输出电压电源。

Guru**** 2520300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25085, LM61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453681/lm25085-variable-output-voltage-power-supply

器件型号:LM25085
Thread 中讨论的其他器件: LM61460-Q1

工具与软件:

大家好、

我的一位客户想要在其新产品中使用 LM25085设计一种可变输出电压电源。

此时、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

它们的要求如下。
VIN=24V、
VOUT=1V~24V 或更接近24V、
Iout=6A、
它们需要通过分压电阻器(连接到 FB 引脚)来更改输出电压比、该比率会随 NMOS 或数字晶体管的变化而变化。

问题1。
LM25085是否满足其要求?

问题2:
如果您有任何比 LM25085更好的器件来满足他们的要求、您能告诉我吗?
如果是转换器(包括开关 FET)、则更好。

此致、
中井和也。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nakai-San:

    LM61460-Q1是该应用的理想器件: https://www.ti.com/product/LM61460-Q1

    它是一个集成转换器。  

    但是、请注意、它不支持100%占空比。 因此、当 Vin=24V 时、Vout=24V 将无法实现。 输出将略小于24V。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于不活动、我将关闭该主题帖。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ridge:

    非常感谢你的答复,我很抱歉我迟到了我的答复。

    我建议他们考虑使用此器件。

    再次感谢您、此致、
    和也。