请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL750L 工具与软件:
大家好、团队成员:
客户使用 TL750L、但此器件现已停产。
他们希望保持基本规格、固定12V 输出电150mA 压、最大输出电流>Iout、最大输出电流条件下的压降电压低于0.7V、最大输入电压越大越好。
我在 TI.com 上查看过、但找不到合适的选择。 您能在这里提供您的专业人员吗? 提前感谢。
BRS、
Francis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Francis
哪种封装? 我们有几个替代方案、但只有部分封装具有 P2P。
此致、
Prakash L