This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH-POWER-DESIGNER:专为 LMR51406设计?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51410, LMR51406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458272/webench-power-designer-design-for-lmr51406

器件型号:WEBENCH-POWER-DESIGNER
主题中讨论的其他器件:LMR51406、LMR51410

工具与软件:

您好!

Webench 在设计人员中似乎没有找到此器件。 我想将其用于15伏输出(1100 kHz、FPWM 版本)。 也许我输入的参数不正确?

希望您能有所帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Supira、您好!

    感谢您关注该器件和 WEBENCH。 我们当前的流水线中没有针对 LMR51406的 WEBENCH 支持。 我们会将您的申请转发给相应的产品支持团队。 请在相应的产品支持论坛中发布任何特定的设计帮助问题、以便产品专家可以为您解答问题 或提供替代工具(例如 Excel 计算器)来帮助您进行设计。

    此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Umayal:

    感谢您的响应。 我将改用 LMR51410。