This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:UCC21521驱动 SiC MOSFET 效率极低

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457422/ucc21521-ucc21521-drives-sic-mosfet-highly-ineffective

器件型号:UCC21521

工具与软件:

尊敬的 TI:

我已经构建了一个原型 PCB、其中想让 SiC MOSFET 采用半桥架构。 我使用的是具有 SiC 的 TI 双栅极驱动器、但遇到了高效率开关问题。 我认为这取决于驱动器、但我很难找到一种方法来纠正设计。 附件中提供了详细信息和屏幕截图。

e2e.ti.com/.../HBridge_5F00_dual_5F00_gate_5F00_driver_5F00_UCC21521.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darek:

    感谢您提供所有这些详细信息。

    我首先想的是是否有足够的电流将二极管适当偏置到所需的电压。 这将会解释驱动器输出电压不足以提供负偏置、但仍然尝试降至0以下。

    • 根据数据表中的齐纳二极管 IV 特性、您可以计算电阻值以正确偏置二极管(R =(Vsource - Vz)/ Iz)

    如果这样做有帮助、请告诉我。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    在 VDDA、VDDB - 22V、VZ=4.3时、我通过齐纳使21mA 变得更多、因为其 VZ1为45mA。

    当我测量稳定状态时、我确实看到齐纳二极管上的压降接近4.3V、因此我只提供提供最低电流、该电流会提供齐纳电压。

    当我具有3W 齐纳二极管时、我可以最大程度地放置甚至是500mA。 我认为、当 MOSFET Vgs 达到高电平->低电平时、我可能会遇到流过齐纳二极管的电流不足的问题、因为在这种情况下、电流会从齐纳二极管窃取、并且驱动器会将该电流与栅极电流一同灌入、以关断 MOSFET。 该电流的正确平衡是多少、我可以考虑多大的齐纳电流用于灌电流? 电流是如何分离的吗?

    此致、

    Darek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Darek:

    有趣的是、在齐纳二极管上使用4.3V 电压时、波形应该会存在明显的差异、因为栅极驱动器看到的 VDD 电压应该是 R38上的电压加上 Vz。  

    只要有足够的电流来充分偏置二极管、就不应该有任何问题。

    根据波形、我担心导通状态下没有稳定的电源、也没有不稳定的关断状态。 为了更好地隔离问题根源、您可以在没有齐纳负电压连接的情况下进行测试吗?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    我进入了问题、我使用了具有3个通道的外部电源、并为 VCCA - CH1和 VCCB - CH2供电。 通道似乎在 GND1和 GND2之间有电容耦合、但它们之间没有直流连接。

    当我使用3个独立电源时、VgsB 和 VCCA 看起来亦很清晰。 请参阅2A 输出时的屏幕截图-与之前的情况相比、VgsB 非常清晰。

    非常感谢