This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:如何处理 LMR33630ADDAR 的 PG 节点

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457872/lmr33630-how-to-handle-pg-node-of-lmr33630addar

器件型号:LMR33630

工具与软件:

嗨、团队:

问题1。 数据表 P11显示"将流入电源正常标志引脚的电流限制为小于5 mA 直流"。如果未观察到这一点、此 IC 是否会损坏?

问题2: PG 引脚(#4)是一个开漏引脚、但在不使用空引脚时可以使用它吗? 或者将其放到 GND 是正确的吗?

如果我们看看 p1或 p4、我们可以将其解释为使用空引脚是可以的。
但是、如果我们看看 P11、我们发现它应该被压到地面上。

在数据表中:

P1:在简化版原理图中、PG 引脚(#4)为空。

P4:"开漏电源正常标志输出。 通过限流电阻器连接到合适的电压电源。

高电平=电源正常、低电平=电源不良。 当 EN =低电平时、标志拉至低电平。 在不使用时可保持开路或接地。' 


P11:"如果不需要此功能、则应将 PG 引脚接地。"

此致、
广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果在 PG 标志中使用的器件超过5mA、则器件不会损坏。

    PG 标志在不使用时可以保持开路或接地。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stasi:

    感谢您的评论。

    您能否详细介绍一下为什么我们可以在不遵循此操作的情况下将 PG 标志保持打开状态?:
    P11:"如果不需要此功能、则应将 PG 引脚接地。"

    此致、

    广目

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这只是一种将其接地或保持断开的建议。

    这两种方式都是可以接受的。

    谢谢