This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21710:栅极驱动器上无输出

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456908/ucc21710-no-output-at-gate-driver

器件型号:UCC21710

工具与软件:

您好!

在我的项目中、IN+和 IN-引脚由互补脉冲供电 、但 OUTH/L 没有输出  

 Vgs 可升至-5V  

在我的设计中、Vdd 是20V、Vee 是-5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keviv:

    您能否在应用 IN+、IN-输入之前以及应用 IN+和 IN-输入期间检查 FLT、RDY 引脚电压?

    如果 FLT 为低电平、请检查 OC 引脚电压并分享波形。

    如果 RDY 为低电平、请检查 VCC、VDD 和 VEE 电压并分享波形。

    谢谢

    SASI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasikala、

    当我为总线电压 400V 供电时、这个问题得到了解决。

    我正在使用失电总线检查脉冲。

    但我不知道这背后的原理。

    谢谢  

    Keviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keviv:

    很可能触发 OC 来创建 FLT。 很高兴知道它现在正在工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sasi、

    如果没有总线电压、是否会触发 OC?

    谢谢

    Keviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keviv:

    不一定取决于 OC 的实现方式。

    如果 OC 实现为 DESAT、

    当 FET 导通时、OC/DESAT 充电电流会 通过导通功率 FET。 如果 FET 未导通(DESAT/上的高电压)、则它将没有放电路径、因此会导致 OC 电容器充电并导致 OC FLT。

    谢谢

    SASI