This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28750EVM-071:高频噪声问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28750EVM-071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458273/ucc28750evm-071-high-frequency-noise-problem

器件型号:UCC28750EVM-071

工具与软件:

你(们)好

我参考 ucc28750-EVK 制作了一个 PCBA、
使用的所有元件都与 EVK 的 BOM 相同、
样本可稳定输出高达65W、
但是、当样本工作时、随着输出功率越来越高、它产生的高频噪声会越来越大、
请帮助我找出这个错误。
非常感谢。

e2e.ti.com/.../1641.sch_5F00_ucc28750power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28750EVM-071的设计  功率为60W 以上。因此、随着功率增加到65W 以上、设计将进入过流保护以保护设计。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluucw5/sluucw5.pdf

    如果您需要设计工作功率大于60W、则需要重新设计功率级以处理额外的输出功率。  数据表和 Excel 设计工具将为您提供有关如何完成此任务的指导。  您可以在下面找到指向 Excel 工具的链接。

    https://www.ti.com/tool/download/UCC28750-CALC

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、