This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:反激式拓扑的过压保护

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51551, PMP22800, PMP40274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458140/lm51551-overvoltage-protection-for-flyback-topology

器件型号:LM51551
主题中讨论的其他器件: PMP22800PMP40274

工具与软件:

您好!
我正在尝试使用 LM51551控制芯片构建12V 输入24V/1A 输出反激式电源。
该芯片具有过压保护功能、但文档提到使用"FB 引脚"来实现该功能。

FB 引脚仅在 SEPIC 和升压拓扑应用中用于反馈。 即使在 PMP22800参考设计中、FB 引脚也按如下所示接地。



我的问题是、过压保护功能是否仅适用于 SEPIC 和升压拓扑?
或者、LM51551中的反激式应用对该功能的实现方式有何不同?

感谢任何帮助。

谢谢!
Priyankar Vidwans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Priyankar

    内部 OVP 集成在 FB 引脚中。 在 SSR 反激中、不使用 FB 引脚。 因此、内部 OVP 在 SSR 反激式中未激活。

    您可以参阅 PMP40274 来了解  SSR 反激中的 OVP。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我希望在 SSR 反激式应用中有另一种将 FB 引脚用于 OVP 的方法。
    我将参考适用于 OVP 实现的 PMP40274设计。

    此致、
    Priyankar。