This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:BQ77216数据表中一些子模型的温度范围不一致

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458710/bq77216-bq77216-data-sheet-is-inconsistent-in-terms-of-the-temperature-range-of-a-few-of-the-submodels

器件型号:BQ77216

工具与软件:

哪一个是正确的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    该器件的特征值高达85°C、因此该器件的电气特性仅适用于该温度。

    但是、该器件能够在高达110°C 的温度下完全运行、但数据表规格可能不适用于这些较高的温度。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon