This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:在七个 PCB 中的一个上出现故障

Guru**** 2893030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455010/tps55010-faulting-on-one-pcb-out-of-seven

器件型号:TPS55010

工具与软件:

我将使用 TPS55010创建具有5V 输入和7V 输出的隔离式 PSU。 我使用 WEBENCH 工具创建设计、然后将其复制到 PCB 中。

我构建了四块 PCB、它们都运行良好。

我构建的下三个 PCB 关闭了隔离式 PSU (恒定的 VCC 而不是方波)。

其中的两块 PCB 工作原理是移除两个电阻、从而设置 EN 引脚上的电压、导致其悬空。 但是、该修复在剩余的电路板上不起作用、现在我被卡住了。

我无法识别任何短路。

我在引脚上看到的电压为:

1、2、16 (VIN):4.8V
3、4、5 (GND):0V
6 (VSENSE):0.83V (工作电路板)、0.0V (非工作电路板)
7 (COMP):0.78V (工作)、0.0V (非工作)
8 (RT/CLK):0.516V (工作)、0.0V (非工作)
9 (SS):1.76V (工作)、0.60V (非工作)
10、11、12 (PH):方波(工作)、0.0V (非工作)
13 (BOOT):方波(工作)、4.8V 直流(非工作)
14 (故障):4.43V (工作)、0.61V (非工作)
15 (EN):1.61V (工作)、0.74V (非工作)

ME 的跳跃点是表明故障的故障引脚、EN 引脚低于1.25V 阈值、即使它悬空。

我已查看 EN 引脚、但我不理解它。 在 WEBENCH 设计中、当 VIN = 5V 时、Ruvlo1 = 68.1k 和 Ruvol2 = 23.7k、这是一个1.29V 的 EN 电压。 这位于1.25V 至1.37V 的上升使能阈值内。 是否应将其设置为高于1.37V 的值?

我不需要比2.6V 更高的欠压锁定、因此我很乐意将 EN 悬空、但是即使我移除了 Ruvlo1和 Ruvlo12、其中一个电路板仍无法正常工作的原因是什么? 那么、EN 为什么低于预期?

故障可能处于活动状态、因为 VSENSE 为0V。 VSENSE 不会短路、我在它和接地之间测量10k、正如预期的那样。

我使用 LCR 表来仔细检查所有电阻器和电容器、但无法从任何地方识别短路。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I 仔细检查、TPS55010上的任何非 GND 引脚都不会对地短路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    首先、对于延迟的反馈、我们深表歉意。 我将该线程分配给了我的同事 A. Mueller。 他将于1月7日因假日季返回给您。

    感谢您的理解、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个同事使用了 Excel 电子表格计算器(我使用了 WEBENCH)、它为 EN 引脚提供了1.36V 的分压器输出。 这是我们应该争取的目标吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在已将 EN 分压电阻器更改为71.5K 和26.7K。 我现在在 EN 引脚上测量到1.36V。 PH 引脚仍为0V DC、因此提升 EN 不起作用。 FAULT 引脚现在是4.5V、所以看起来更好。 显然将 EN 保持悬空(这在数据表中是允许的)不能在该电路板上工作、并导致 EN 过低。

    但变压器仍然没有方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢这些调查。 安德烈亚斯将于1月7日返回给您。

    此致、

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    感谢您的分析。

    我认为观察到的不工作板的信号状态没有太大意义。 通过最后的修改、即使器件未切换、FAULT 信号也很高、因此 VSENSE 为0V。 IC 可能已以某种方式损坏。 是否有可能更换那个电路板上的 IC?

    关于 EN 分压器:它不是理想的分压器、仅取决于 VIN。 EN 引脚上提供了两个不同的电流值、用于生成迟滞(请参阅数据表中的第8.3.6节)。 当 R22 = 68.1kΩ 且 R23 = 23.7kΩ 时、计算出的阈值为 VSTART = 4.76V 和 VSTOP = 4.26V。 R22 = 71.5kΩ 且 R23 = 26.7kΩ 时、计算得出的阈值为 VSTART = 4.51V 和 VSTOP = 4.01V。 无论如何、在您的情况下、可以将 EN 保持悬空。

    您是否检查过变压器的初级电感? 其数据表似乎仅指定了次级电感。

    此致、

    Andreas。