This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:堆叠配置中无负载移除

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457614/bq77915-no-load-removal-in-stacked-config

器件型号:BQ77915

工具与软件:

你好

我不想使用负载移除/负载检测、我有13节电池配置(SO 3个芯片堆叠)。

我阅读了数据表(还有负载移除/负载检测主题)、但我不清楚我需要做什么来禁用负载移除/负载检测

-我是否需要一个10M Ω 电阻器通过 LD 引脚在最低器件?

-从上部器件的 LD 引脚?

-来自 R_GS_CHG 电阻器的值,它需要是1 M Ω、3 M Ω 还是3.3 M Ω?

-我有额外的组件( 16V 齐纳二极管和一个与 R_CHG 电阻器并联的二极管),那么 R_CHG 是否也需要为1兆欧?

-我还在芯片的 CHG 引脚之后、R_CHG 电阻器之前安装了一个5.1K Ω 电阻器、是否仍然需要这个电阻器?

-在 DSG 侧,我现在有一个5.1K 欧姆的 R_DSG 和一个10M 欧姆的 R_GS_DSG (如 EVM 原理图)

下图是我的原理图停用负载移除/负载检测是否正确?  

谢谢

Silvan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    如果未使用负载检测功能、您可以将 LD 直接短接至 VSS。 当 LD 电压低于 VLDT 时、会进行负载检测恢复。 因此、如果 LD 短接至 VSS、则器件将始终仅在恢复延迟时恢复。

    对于组件值、我建议遵循 EVM 值。 如果遵循这些、应该都可以!

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    我想您是指每个 LD 引脚都短接至其相应的 VSS、对吧? (每个上部和下部器件的 LD 引脚?)

    谢谢  

    Silvan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silvan、

    正确! 上部器件的 LD 引脚将连接到其各自的 VSS 引脚。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon