This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LA:需要使用 RDS 阀门来计算功率耗散和结温。

Guru**** 2615865 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458488/tpl7407la-require-rds-valve-for-calculating-the-power-dissipation-and-junction-temperature

器件型号:TPL7407LA

工具与软件:

我将 TPL7407LADR 用于过流触发电路。
为了计算最坏情况下的功率耗散和结温、需要使用内部 FET RDS 值。
电源引脚 COM 与+24V 连接、OUT 与+3.3V 连接、电阻为500 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elvarasan:

    Rdson 可通过 Vol /ID 计算。 它的典型值为2.1欧姆、最大值为4.5欧姆

    谢谢!

    Patrick