This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43601:在反相配置中随机开始

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458516/lm43601-in-inverting-configuration-starts-randomly

器件型号:LM43601

工具与软件:

我使用网络软件创建了这个电路、它可以正常工作、但有时会发生这种情况。 连接12V 电压时、通常无法启动。 在-12V 输出下、有0.6V 电压、有时在您插入连接器时会启动。 如果您连续多次插拔插头、它将启动。

我已经尝试将 C1从0.1µF 更改为1µF、并按照输出端应用手册中的建议添加了钳位二极管、还尝试向 R5添加值介于300Ω 和10kΩ 之间的负载。 我移除了 Rt 电阻以改变频率... 基本上、我已经全部尝试过、但总是会出现同样的问题:有时会开始。

您能帮我弄清楚为什么会发生这种情况吗? 很显然、我需要电路始终如一地启动。

注意:

我发现去掉输入 EMI 滤波电感器可以改善电路启动。 但是、当输入电压从0缓慢上升到12V 时、IC 无法启动。

还尝试将 UVLO 设置为9V、以检查 EN (>2.1)上是否存在2.7V、并且仍然无法启动。 我还验证了在确实启动(EN 连接至 VIN)的情况下、如果此时我将 EN 设置为0以将其停用、无论我再次尝试激活它多少次、都永远不会。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决了将钳位二极管更改为肖特基二极管的问题