This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:终止电流规格

Guru**** 2523270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1453611/bq25618-termination-current-specification

器件型号:BQ25618

工具与软件:

尊敬的 TI 成员

我想知道终止电流的规格。

BQ25618规范说明如下

ITERM_ACC
ITERM= 40mA、260mA、
VREG= 4.35V、TJ = 0°C、- 85°C
    -->最小值30典型值40最大50mA  

20mA、260mA、
VREG= 4.35V、TJ = 0°C、- 85°C
  -->最小值10典型值20最大30mA

我的问题是

   在 ICHG Setting = 700mA Case 中、我们应该参考 ICHG>ICHG Case 260mA 吗?

我们需要设置700mA 和20mA。
在本例中、我们可以指260mA 侧吗?

此致
菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo:

    您指的是 EC 表中未列出的测试条件。 请根据您的应用进行测试。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的伊曼纽尔-桑

    很抱歉这么晚才回复。 (我以为我更新了本次聊天、但我失败了。)

    我想了解700mA 和20mA 设置时的终止电流规格。

    您能支持我们吗?

    此致
    菊池秀夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hideo-San:

    请直接与业务部门联系。

    此致、

    Mike Emanuel