This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A01A-Q1:当 VIN<1.8V 时的 PG 引脚行为

Guru**** 2582585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458314/tps62a01a-q1-pg-pin-behavior-when-vin-1-8v

器件型号:TPS62A01A-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我是否知道 VIN<1.8V 时的 PG 引脚行为?

我知道它低于建议的工作范围、因此不能保证达到规格。 表7-1提到了 VIN<1.8V 时、PG 引脚未定义。 根据7.2功能方框图、FET 驱动器比较器将关闭。 那么下拉 FET 将关断。 因此、PG 将处于高阻抗状态、上拉电阻器正常工作、PG 引脚将处于高电平。 我的理解是否正确?  

此致、
Yuto Kitamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuto:

    如果输入电压非常低、则 PG 状态将为高阻抗、您是对的。 但在低于1.8的范围内、某些器件可能显示低电平或高阻抗、这意味着未定义。

    此致、
    SEPP