This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:使用 LM5177并请求获取其 Spice 模型的 CC-CV 稳压器设计

Guru**** 2510805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5190, LM5190-Q1, LM5170, LM51770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449950/lm5177-cc-cv-regulator-design-using-lm5177-and-a-request-for-its-spice-model

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5190LM5190-Q1LM5170

工具与软件:

大家好、

我想设计一个具有恒定电流和恒定电压的电路(.. CC-CV )电源。 必要条件为:
VIN = 52V 至57V
Vout = 48V
Iout = 10A

问题:-
1. 根据此 LM5190-Q1:CC-CV 稳压器设计-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛 的建议、  此 LM5177降压/升压控制器是否适用于我的特定应用?
2. 如果您有 Spice 模型、请与我分享、因为我在产品信息网站上找不到它。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    是的、LM5177也可以用于该功能、但根据上面的规格、您只可以使用降压功能、因此您也可以使用纯降压控制器(LM5190)

    很抱歉、现在我们没有此器件的 Spice 模型可供使用。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan。

    我曾尝试使用 LM5190-Q1进行仿真、但当我更改负载电阻器的值时、即使电流保持恒定、电压也会随之变化、而不是保持恒定。 这就是我在此问题的原因、希望 LM5177控制器的升压功能将保持电压恒定。

    好的、现在无法对其进行仿真、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    对于 LM5170、我无法进行评论、因为该器件不属于我们的团队。

    对于 LM5177、最简单的方法是使用 EVM 进行结算。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    如果是指 LM5190-Q1、我会联系另一个团队。

    EVM 的输入电压范围限制为4.2V 至36V、我认为它不能用于52V 至57V 的输入电压范围、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    是的、由于使用的 MOSFET 和电容器额定值、EVM 限制为较低的电压。

    因此、您需要使用更低的电压进行测试或更换相关组件。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我理解、但我只是想为我的应用提供一个简单的解决方案。 如果有任何其他适合我的应用的控制器、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi:

    LM5177会符合您的要求。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    好的。
    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好!

    我在一封私人邮件中向您发送了 我针对我的应用定制的 LM51770设计计算器工具。 请检查一下、如果可以继续、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashenafi

    我们的工程师 现已离开办公室、将于1月7日返岗。 请预计我们的回复会有一些延迟。  

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ashenafi

    Excel 工作表中的数据看起来正常。

    此致、

     Stefan