This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM34936:LM34936

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM34936

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454789/lm34936-lm34936

器件型号:LM34936

工具与软件:

您好、TI

我已验证 LM34936的 EVB 套件
这是一个问题。
在降压/升压模式下将12Vin 更改为12Vout 和原始 BOM 条件。
当升压模式下的高侧 MOSFET 关断时、测量出 Vgs 过高的问题。
原始 BOM 配备了"BSC039N06Ns"、Vgs (th)为2.1V 至3.3V
I 测得的值为2.81V、持续时间为2.2ns、超过了最小值2.1V。
请参阅随附的波形

如何判断高侧 MOSFET 中是否没有击穿? 我是否应该关心这个过高的 Vgs?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI

    声明:

    我确实使用了差分探头测量 Vgs。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    感谢您使用 e2e。 由于圣诞节假期,我们的大部分团队都不在办公室,将于1月7日返回。 请预计我们的回复会有一些延迟。 感谢您的理解。

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yu-Cheng:

    您在第一篇文章中提到的示波器图似乎缺失、您能否检查和附加。

    此致、

     Stefan