This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28051:需要 UCC28056和 UCC28051的 Spice 模型

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458539/ucc28051-need-spice-model-for-ucc28056-and-ucc28051

器件型号:UCC28051
Thread 中讨论的其他器件:UCC28056

工具与软件:

您好!

请大家分享 UCC28051和 UCC28056的 Spice 模型。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jitendra:

    遗憾的是、我们没有适用于它们的 Spice 模型。 我们确实提供了 UCC28056的 Simplis 模型和用于选择正确组件值的基于 Excel 的计算器。  

    很抱歉、我无能为力。