This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:电子保险丝负载突降保护

Guru**** 2580185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457150/tps1663-efuse-load-dump-protection

器件型号:TPS1663

工具与软件:

我们整合了多个 TPS1663 6A 电子保险丝、用于 12V 或24V 卡车车辆控制系统。  我们将使用11个器件、每种器件的最坏情况是5A 负载担心无法承受 文档 snaaa1中定义的负载突降脉冲。  请注意、我们可以同时运行多达3个输出、从而满足15A 电流要求。 我们计划 在11个 TPS1633电子保险丝组件的每个组件的输入端使用 DM8W36AQ TVS。  似乎所有11个 TVS 元件都有效地并联 、那么源电阻为0.1欧姆的200V 脉冲在每个 TVS 中产生的最大电流约为145A、或产生约5800W 的短功率脉冲。 这些数字似乎在 TVS 规格范围内。  这种设计方法是否可行。  欢迎提供任何反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    我认为建议的配置和 TVS 二极管选择对我来说是可以接受的。

    您可以共享原理图以供最终审阅。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要理解的是、我将使11个 TVS 元件有效地并联。  它们是否会共享未抑制的负载突降脉冲? 查看其他站点后、似乎发现典型的交流发电机绕组约为0.5欧姆。  相应地、24V 系统上的脉冲可以是202V、使用40V 钳位 then162V 将受到0.5欧姆电阻的限制。  这将得出电流为324安。 如果 11个 TVS 元件有效地共享该电流、则每个 TVS 将具有大约29.5安培的灌电流。  每个电源将在脉冲峰值期间耗散约1200瓦的功率。 如果我假设功率为350ms 的1/2、则每个组件将耗散420焦耳。  你能不能评论一下电视共享、因为我的观点各不相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    您的分析对我来说似乎是正确的。

    对于 TVS 二极管建议、我们有以下 计算器。   选择适当的导通电阻。 它可能会为您带来方便。

    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-9eu0p1l7Co/1.0.0/TVS_Recommendation_Tool .zip

    谢谢  

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以打开电子表格、输入目标器件的 NEW、然后输入器件数据。 但是、我没有看到在任何位置输入负载突降峰值电压或估算功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、我不知道12或24V 交流发电机的典型电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard:

    它不会针对负载突降显示。 确定您必须为您的系统评估的值。

    谢谢  

    Amrit