This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:故障引脚

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457365/tps25942l-fault-pin

器件型号:TPS25942L

工具与软件:

大家好、团队成员:  

数据表中提到、当 UV、OV、OC、反向电流、热关断时将下拉故障。 在 TPS25942L 中、它将锁存 OC。 那么、当 OC 消除时故障恢复吗?在其他情况下、故障引脚会自动恢复吗?  谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定:

    这是"L"型号、因此在发生故障后它将保持关闭状态、并且需要下电上电或 EN 循环来重新启动器件。 FLTb 也应保持锁存状态、并在 Vin 低于2.1V 时复位。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 Arush、

    感谢您的答复。

    从数据表、我只看到它会在过流时闭锁。 、对于其他故障、、它也会仅在下电上电时锁存和 FLTb 复位 FLTb 是否会通过 EN 循环复位?  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    是否有任何反馈? 谢谢。  

    BRS

    假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定:

    从数据表中、我只看到它将在过电流时锁闭。

    感谢您提出这个问题、您是对的。 FLTb 不会在 UV、OV 条件下锁存。 OC 将导致 TSD。 在 TSD 和 OC 条件下会发生锁存。 我希望这能解释得更好。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  

    谢谢。 我提出这个问题是因为我们遇到了一个问题、在一些器件上、FLTB 会在低温下拉低。 我将开始另一个主题对此进行讨论。 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给定:

    我要结束该主题帖。 我们将在您创建新主题时继续讨论。

    此致、
    Arush