This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS25983压摆率

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25983, TPS25983EVM, TPS1685

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456074/tps25983-tps25983-slew-rate

器件型号:TPS25983
主题中讨论的其他器件:TPS1685

工具与软件:

您好!

我  使用  TPS25983EVM 电路板评估电子保险丝 TPS25983的浪涌电流控制、我想用它来限制具有大输出电容器的浪涌电流。  

我按照 SLUUCW7文档§2.3.1热插拔测试中所述的测试设置和程序对其进行测试:  

跳线 J12 in 3-4、J4 open、J6 in 1-2、J7 in 2-3、J8 install、 J9在3-4中、J10在5-6中、J11开路、J13安装

VIN = 12V、电流 限制为15A

当我使用 2000uF 的输出电容进行测试时、我使用示波器测量接近  0.5V/ms 的压摆率:  Ch1 (黄色)= Vout、Ch2 = IMON、CH3 = GATE、Ch4 = Iin  

当我 用   6800uF 的输出电容进行测试时 ,我不知道它的运行情况,它会重试8次给输出电容充电 : Ch1= Vout , CH2= IMON , CH3= GATE & Ch4=Iin  

   

在充电期间、VIN 电压高于 UVLO 10、87V。

我想看到一个充电在一次只与 SR 接近 0.5V/ms 感谢 Ilimit 是18A,你能解释我不明白的东西.

谢谢!

杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    感谢您的耐心。 我之前是个好孩子。"  

    似乎器件执行热关断、然后在使用更高电容器的启动测试期间自动重试。 如果检查功率耗散(附加了注释的波形)、器件会执行 TSD 以保持 FET 的 SOA。

    您还可以尝试使用更低的压摆率吗? 但您的应用需要0.5V/ms 的启动压摆率。 我们有一个计算器可以告诉 TSD 将在启动期间发生或无干扰启动是可能的。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用了 TPS25983设计计算器工具、dVdT 引脚处的电容计算值为76nF (SR = 0、06V/ms)。

    因此  更新了 C14 = 68nF、在1-2和3-4中使用跳线 J12、 CdVdT 为78nF => 现在、 大型输出 电容器以 小于500mA 的浪涌电流充电一次。 (CH1 = Vout、CH3 = GATE 且 CH4 = Iin)

    行为很好!  

    谢谢!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的产品的输入电压为9V 到30V、因此我计划使用 TPS1685元件来代替 TPS25983 (Vin MAX =26V)。

    它的 状态是预量产、您能告诉我更多吗。

    TPS1685 不包括反向输入极性保护、 您是否有其他参考建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    很高兴听到问题已解决。 更多信息、可查看 TPS1685的预告信息。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1685.pdf?ts = 1736246789047&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS1685

    此外、如果您需要输入侧反极性保护、您可以在器件 GND 和系统 GND 之间使用肖特基二极管、以使用任何电子保险丝实现 RPP。  

    此致、
    Arush