This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:有关理想二极管和反向电流保护的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456182/lm66100-question-about-ideal-diode-and-reverse-current-protection

器件型号:LM66100

工具与软件:

您好!

LM66100数据表介绍了运行模式、反极性保护和常开反向电流阻断模式。

我打算在 USB-C 型连接中使用此组件的理想二极管属性、其中由 USB-C 提供的电流将馈入电路。 当然,我想保护连接到电路的计算机/电源,这就是为什么我以前使用了一个霰弹枪二极管。 但是、Shotky 二极管引起了压降。

当_CE 接地时、这是否意味着 lm66100将不充当二极管、并且可以提供反向电流? 所以我必须使用反向电流阻断模式?

此致、

CA.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 C.A.、

    如果 CE/接地、器件将始终开启并且不提供反向电流保护。

    此致、

    Shiven Dhir