This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861252:关于最后一个规格版本的潜在图表信息错误(2024年3月修订)

Guru**** 2505275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM863252

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456620/tpsm861252-potential-chart-information-mistakes-regarding-the-last-specification-version-revised-in-march-2024

器件型号:TPSM861252
Thread 中讨论的其他器件:TPSM863252

工具与软件:

您好!

SLUSFD2修订版规范第9页似乎有一些错误 b (2024年3月修订)。  

实际上、底部的图表(图6-17和6-18)提供了 Vout = 5V 以及 Vin = 3.3V 和6V 时的效率。

因为它是一个降压转换器,我有点怀疑 Vin = 3.3V ;-)

您能否确认这是一个错误吗?

查看 TPSM863252 (SLUSF51 Rev. C)、第10页、针对 Vout = 5V 显示的图表包含 Vin = 6V 和12V

如果我弄错了、您能否更正我、但我认为应该是这些值、而不是3.3V 和6V?

同样、我不确定 Vout = 3.3V、Vin = 3.3V (图6-15和6-16)、根据 SLUSF51规范、这应该更大一些5V 和12V (我对这些值不太感兴趣、但我认为您也应该了解这个值:-)。

期待你的答复,祝你新年快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的本杰明:

    请让我检查您的问题、并尽快回复您。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    新年快乐! 感谢您的通知。 数据表中有拼写错误。 我们将纠正它们。 再次感谢您!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    首先、很抱歉这么晚才回答。

    第二,非常感谢您的答复,很高兴知道将有一个纠正行动的方式!

    第三、您能告诉我、图6-17和6-18每个图表的实际电压输入是多少?

    因为我可能会使用这个组件将12V 转换为5V、这将真正帮助我获得此信息:-)

    祝您度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的反馈! 您可以参考数据表中关于12Vin 至5Vout 效率曲线的第一个版本。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    再次感谢您的回答。

    只是为了确保我已经很好地理解:当你说"第一个时代"时、你谈论的是文档"SLUSF51"修订版 C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    有。 SLUSF51的第一页。 谢谢!

    BRS

    卢西亚