This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:外部元件设计

Guru**** 2506135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5102, LM5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1454710/lm5012-q1-external-components-designing

器件型号:LM5012-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5012LM5102LM5013

工具与软件:

团队成员、您好!

客户想知道如何设计外部元件参数、工作条件:48V 电池、Vout = 12V、Iout = 1.5A。

1.非同步降压, 对于输出二极管,如何选择额定电流参数? 对于并联二极管的 RC 滤波、如何选择 R 和 C 的电阻值、电容、耐受电压和功率?

2. 根据30%的波纹电流计算出的电感值为68uH、实际使用100uH 是否有问题?

实际输出为1.5A、如何选择电感器的额定电流? 我是否必须遵循至少4.5A 的手动建议?

相关 E2E: (15) LM5012-Q1:原理图审阅-接口-内部论坛-接口-内部- TI E2E 支持论坛

此致、

Daniel Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.异步二极管两端的额定近似电流计算公式如下  

    I_DIODE =(1占空比)* Iout_max

    其中、占空比为 Vout/Vin。

    在此应用中、输入电压为48V、输出电压为12V、额定电流为1.5A;流经二极管的电流为~1.125A

    因此、考虑在额定电流范围内有足够的裕度、您可以选择额定值为~1.5A 至1.75A 的异步二极管。

    2.至少需要选择数据表中提到的4.5A 电流。 之所以需要这样做、是因为在短路情况下、电感器电流可以达到 LM5012的峰值电流限值、并且在考虑一定余量的情况下选择了4.5A。

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitya、

      这是我提出的问题、而 Daniel 帮助我将其放入 e2e 中  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     ?仍然有关于 LM5012的一些问题、您能帮我吗

    1.关于选择 异步二极管 额定 电流,我们是否应该考虑像电感电流选择这样的短路情况?

    2.数据表第一页电路中的 RA/CA/CB 有什么功能?

    3.关于降压工作模式、DCM 和 CCM 有何区别? 您建议我们使用哪种模式?

    谢谢你。  

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    1.二极管的电流额定值必须超过最大直流输出电流、并且支持峰值电流限值(Ipeak 电流限值)、才能实现出色的可靠性。

    2. LM5102器件基于 COT 模式控制工作。 在 COT 模式控制中、您需要在反馈节点具有适当的电压纹波。 LM5012器件有3种纹波生成电路。  

    • 1类纹波生成方法使用与输出电容器串联的单个电阻器 RESR。  
    • 除了如下所示的串联电阻外、2类纹波生成还使用 CFF 电容器。
    • 3类纹波生成使用 RC 网络(由 RA 和 CA 以及开关节点电压组成)生成与电感器电流同相的三角斜坡。 此三角波是通过电容器 CB 交流耦合到反馈节点的。 由于此电路不使用输出电压纹波、因此非常适合低输出电压纹波至关重要的应用。

    如需更多信息、请参阅 为您的 COT 降压转换器选择理想的纹波生成网络 应用手册。

    3.在 CCM 模式下,电感电流可以是负值。 CCM 运行可在所有负载上提供恒定频率运行。 然而、与 DCM 运行模式相比、CCM 运行模式在轻负载时的效率较低。 在 DCM 模式下、电感器电流不会变为负值。 对于 LM5012等异步转换器、电感器电流不会因二极管极性而变为负值、因此在轻负载条件下效率更好。  

    谢谢!

    Nitya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Nitya、

      1 μ H 约为、3、在 DCM 模式下、电感电流不连续、所以降压的负载会 掉电? 或在该条件下、负载将由降压输出端的电容器供电。

      、结至环境热阻在数据表中、散热器的尺寸如何、或者仅使用不带额外散热器的空间?

    谢谢你。

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾

    1.负载由输出电容供电。 这只会在低负载条件下发生。

    2.没有额外的散热器。 它只是在 LM5013 EVM 上测量的。

    谢谢!

    Nitya