This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:噪声输出波形稳压器

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458029/tlv62084-noisy-output-waveform-reg

器件型号:TLV62084

工具与软件:

我有一个5V 稳压器为1.2V 稳压器(TLV62084)和3.3V 稳压器供电、1.2V 稳压器的输出中产生大约300mV 的噪声、这在我的5V 稳压器中引起大约400mV 的噪声、您能否指导我如何降低1.2V 稳压器引起的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddhaarth、

    感谢您使用 E2E。

    通过增大输出滤波器元件值(更高的电感、更高的 COUT 值)、TLV62084的输出电压纹波可以尽可能降低。 有关推荐的电容器和电感器组合、请参阅数据表第9.2.2.2节的表6。

    通过增大输入电容值、可最大限度地降低 TLV62084的输入电压纹波。 没有最大值 从 TLV62084角度来看输入电容器有限制、但5V 电源可能会有一些限制(例如启动期间的浪涌电流)。 务必确保输入电容器具有低 ESR、并尽可能靠近 TLV62084的 VIN 和 GND 引脚放置。

    通过在输入端和/或输出端添加第二个滤波器级、可以进一步降低开关噪声、如本应用手册"将滤波器与直流/直流降压转换器配合使用"所述

    此致、

    Andreas。