This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CS:未抑制的负载突降200V -输出钳位功能

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1456256/lm74800evm-cs-unsuppressed-load-dump-200-v---output-clamp-function

器件型号:LM74800EVM-CS
主题中讨论的其他器件:LM7480

工具与软件:

大家好、团队成员:

未抑制的负载突降200V -输出钳位意味着什么? 如下所示。 此功能的用途是什么、或者 LM7480为什么需要它? 这里的典型应用是什么? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    未抑制的负载突降200V -输出钳位意味着通过使用由 HGATE 驱动的开关 MOSFET 将非常高的电压脉冲钳位到较低的电平。

    即使在故障情况下、也需要输出钳位为下游负载上电。  

    在24V 汽车电池系统中可以看到未抑制的负载突降200V。

    此致、

    Shiven Dhir