This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:获取 GPC 结果

Guru**** 2573845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1457891/bq78350-r1-get-gpc-resulys

器件型号:BQ78350-R1

工具与软件:

你(们)好

我上传了 gp_CEDV 7压缩文件成功 、并  在 GPC_CEDV.txt 中返回了以下内容:  

0
警告:检测到 K 中的温度、dT 更改为0
警告:检测到 K*10中的温度、dT 更改为0、Tdiv 更改为10
警告:检测到 K 中的温度、dT 更改为0
警告:检测到 K*10中的温度、dT 更改为0、Tdiv 更改为10
警告:检测到 K 中的温度、dT 更改为0
警告:检测到 K*10中的温度、dT 更改为0、Tdiv 更改为10
警告:检测到 K 中的温度、dT 更改为0
警告:检测到 K*10中的温度、dT 更改为0、Tdiv 更改为10

我不理解这个词, 或者如何修复 csv 数据有用。

注意:确切的器件型号为 BQ78350DBTR-R1

请提供建议

 

e2e.ti.com/.../ELI_2D00_52526_2D00_DM-FG-upload-GPC-data3.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GPC 需要以摄氏度为单位的温度数据 看起来您使用的是0.1度 C 单位(例如、20.0度的数据为200.0。 c)工具自动将温度数据除以10。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、解释帮助我 发现并修复 config.txt 上评估列编号中的错误