请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552872 工具与软件:
尊敬的先生/女士
目前、我们在使用 TPS552872降压/升压驱动器时遇到问题。
场景1:
当输入电池电压大于4.1V 时、它会在2A 的负载下适当升压至5V。
当输入电池电压大于4.1V 时、它会在2A 的负载下适当升压至5V。
场景2:
当输入电池电压低于4.1V 时、它无法在2A 负载下正确升压至5V。 (抖动)
当输入电池电压低于4.1V 时、它无法在2A 负载下正确升压至5V。 (抖动)
请查找随附的波形以供参考。
注意:波形中的绿色代表5V。
注意:波形中的绿色代表5V。
电池规格3.6V 锂离子10Ah 电池。

这里红色是输入电压、绿色是5V、蓝色是特定 IC 的使能引脚
请支持我们提前解决此问题、谢谢